问题描述:
Quantum EIO使用X80远程分站时,I/O模块如何寻址?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
X80远程分站上的I/O模块只有变量名,没有具体的地址。在机架上配置了模块后,模块会自动生成一个变量名。双击该模块,打开配置页面,选择Device DDT标签页,可以查看模块自动生成的变量名,如下图:

在变量编辑器中,激活Device DDT复选框,即可看到此变量,如下图:

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
X80远程分站上的I/O模块只有变量名,没有具体的地址。在机架上配置了模块后,模块会自动生成一个变量名。双击该模块,打开配置页面,选择Device DDT标签页,可以查看模块自动生成的变量名,如下图:

在变量编辑器中,激活Device DDT复选框,即可看到此变量,如下图:

是否有帮助?