用户使用Unity V7.0软件,在配置140CPU67160的X80远程分站时,为什么在模块列表中BMXERT1604模块为灰色,无法选择?
问题描述:
用户使用Unity V7.0软件,在配置140CPU67160的X80远程分站时,为什么在模块列表中BMXERT1604模块为灰色,无法选择?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
Unity软件从V7.0开始,可以支持BMXERT1604模块,但是需要注意的是,X80远程分站适配器需要使用BMXCRA31210,而不能使用BMXCRA31200,因为BMXCRA31210可以支持NOM、ERT以及EHC专家模块,而BMXCRA31200均不支持
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。