我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在动态数据表里监控M340的实时时钟 %SW49~%SW53,显示均为0,此时确定%S50一直都是零,且PLC正常运行状态,这是为什么,如何解决?
问题描述:
在动态数据表里监控M340的实时时钟 %SW49~%SW53,显示均为0,此时确定%S50一直都是零,且PLC正常运行状态,这是为什么,如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

当%S50为1时,实时时钟 %SW49~%SW53将不会被更新。但是如果出现标题描述的现象,即在%S50为0的情况下依然出现系统实时不能更新时往往说明此时出现系统实时时钟错误,可如下操作:进入硬件配置界面,双击CPU,点击“动态显示”---“实时时钟”,该界面中的“PLC日期错误”栏将显示实时时钟的错误原因,此时可尝试按下“更新PC-->PLC”按钮后即可恢复实时时钟。