我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
用Unity6.0导入一个ZEF工程,编译会生成错误"D1063,非功能块调用",双击该错误提示行会定位到如下功能块:FCT-close,FCT-socket,FCT-connect。如何解决?
问题描述:
用Unity6.0导入一个ZEF工程,编译会生成错误"D1063,非功能块调用",双击该错误提示行会定位到如下功能块:FCT-close,FCT-socket,FCT-connect。如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

出现标题描述错误是因为用户没有安装TCP OPEN库,TCP OPEN库不会随Unity软件一起安装,该库必须事后单独另行安装,方法是:Start -> Program -> Schneider electric -> Socollaborative -> Unity Pro ->Types library update,选择family.DSC文件并按下"install family"按钮,提示安装成功后即可。