我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Control Expert中调用PID1在PI调节模式时,当偏差减少但并没有反向,输出值为什么会先减小再增大?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert中调用PID1在PI调节模式时,当偏差减少但并没有反向,输出值为什么会先减小再增大

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

PID1在PI调节模式时最终输出是比例输出与积分输出的和,

当偏差减少,但并没有反向时积分输出不会减少,依然会增大,

但比例输出会因为偏差的减少而减少,当比例输出的下降幅度大于积分输出的增大幅度时,最终的输出就会下降,

如果此时偏差保持不变,比例输出不会变化,输出将在积分输出的作用下在下降到该值后再次增大。