140ATI03000模块当希望配置为毫伏计时,软件中没有该选项,如何在Unity软件中设置?
问题描述:
140ATI03000模块当希望配置为毫伏计时,软件中没有该选项,如何在Unity软件中设置?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
在Unity软件中没有直接设置140ATI03000模块为毫伏计的选项,需要先设置通道类型为Undefined,在“原是输出放大器增益”项设置为25时,毫伏输入范围为+-100mV,设置为100时,毫伏输入范围为+-25mV。即在增益设置为100时,输入值0对应-25mV,输入值FFFFH对应于+25mV。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。