我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Unity软件中配置140NOC77100后进入该模块配置界面,但EIP配置项下的EtherNet/IP按钮始终是灰色显示,无法操作的原因是什么?
问题描述:
在Unity软件中配置140NOC77100后进入该模块配置界面,但EIP配置项下的EtherNet/IP按钮始终是灰色显示,无法操作的原因是什么?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在Unity软件中140NOC77100模块配置界面中的EIP配置项下的EtherNet/IP按钮亮显并可操作,必须满足以下两个条件:1、安装EtherNet/IP Configuration Tools软件,该软件不会随着Unity软件一起安装,必须单独由用户自行安装;2、必须在配置界面中先设置网络名称以及输入输出区的长度并打勾确认。