我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Untiy 软件变量申明表中变量的Value栏设定了一个初值,但我现在将该值删除后分析程序,系统始终报"{Elementary Variablesliteral : b4"错误,如何解决?
问题描述:
在Untiy 软件变量申明表中变量的Value栏设定了一个初值,但我现在将该值删除后分析程序,系统始终报"{Elementary Variablesliteral : b4"错误,如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

标题描述的操作本身没有任何问题,而出现问题的原因是用户错误地使用空格键实现初值的删除操作。解决方法:必须使用Delete键实施删除操作,不能使用空格键实施删除操作,否则就会提示标题描述的故障。