我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340如何在软件中通过应用程序逻辑动态变更串行端口的通讯协议?
问题描述:
M340如何在软件中通过应用程序逻辑动态变更串行端口的通讯协议?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

可创建一个IODDT变量名为ABC,类型为T_COM_MB_BMXABC.CONTROLBit121当前协议设置为MB主,ABC.CONTROLBit131当前协议设置为MB从,ABC.CONTROLBit141当前协议设置为字符模式。一次只能设置一个位。设置完成后再在操作块中输入指令WRITE_CMD(ABC)即可。