我们今天能为您提供什么帮助?

在Control Expert或Unity Pro软件中如何给程序添加注释?

问题描述:
在Control Expert或Unity Pro软件中如何给程序添加注释?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在Control Expert或Unity Pro软件编程窗口中添加程序注释的方法有以下4种:

  • 使用菜单命令:编辑 → 新建 → 注释;
  • 使用右键快捷菜单中的注释命令(LD编程窗口为右键菜单 → 共用对象 → 注释);
  • 按编程电脑快捷键 F8 键;
  • 点击工具栏"注释"图标