我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity pro软件在硬件配置完成后,编译出现电源报警是否影响实际使用?
问题描述:
Unity pro软件在硬件配置完成后,编译出现电源报警是否影响实际使用?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在电源预算中,QuantumPremium 5V电流没有超出预算即可正常使用,Premium 24v超出的话,可以加外部电源供模块使用;M340中的3.3V电流没有超出预算即可正常使用,24V电流超出的,可以加外部电源供模块使用。
QuantumPremium2.bmp