我们今天能为您提供什么帮助?

Unity pro中PID功能块PIDFF如何在手动模式下修改PID功能块的OUT输出值

问题描述:
Unity pro中PID功能块PIDFF如何在手动模式下修改PID功能块的OUT输出值

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

TR_SMAN_AUTO 设置为0OUT管脚声明一个变量名,用户可以直接修改该变量的值,且输出值的范围在out_infout_sup之间。
121.bmp