问题描述:
TSXCUSB485/232、TSXPCX3030编程电缆是否需要单独安装驱动?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
除TSXPCX3030需单独安装驱动以外,其他两种编程电缆可以不需单独安装,用户在安装UNITELWAY driver(V1.8
minimum),MODBUS Serial driver(V1.5 minimum)时已预装了电缆驱动,编程电缆连接计算机后可自动安装驱动。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
除TSXPCX3030需单独安装驱动以外,其他两种编程电缆可以不需单独安装,用户在安装UNITELWAY driver(V1.8
minimum),MODBUS Serial driver(V1.5 minimum)时已预装了电缆驱动,编程电缆连接计算机后可自动安装驱动。
是否有帮助?