我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity梯形图赋值语句中使用到直接地址%MW2000,语法没有问题,为何下划红色波浪线,编译提示错误“使用未配置的直接地址”?
问题描述:
Unity梯形图赋值语句中使用到直接地址%MW2000,语法没有问题,为何下划红色波浪线,编译提示错误“使用未配置的直接地址”?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

这是因为对CPU状态RAM的%MW区域分配长度太小,使用的直接地址%MW2000已经超出配置。修改方法是:双击本地总线上的CPU模块 – 选择“配置”– 在右侧的状态RAM中将需要的存储区区域放大,以保证使用的地址在该范围之内即可。其他区域如%M、%I、%IW如果报该错误,方法相同。