Unity Pro软件中,实时时钟功能块“SCHEDULE”如何使用?
问题描述:
Unity Pro软件中,实时时钟功能块“SCHEDULE”如何使用?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
实时时钟功能块“SCHEDULE”的作用是:用户通过这个模块的输入引脚指定一个时间段,当PLC的系统时间处于这个时间段内,那么这个模块的输出引脚将被置1,否则为0。
功能块的设置如下:
首先在程序段中调用这个功能块,将输入引脚分别设置变量,自上而下依次为a,b,c,d,e;输出引脚设置变量为Q。如下图:
其次在动态数据表中调用输入输出变量,并赋值如下图:
经过以上设置所完成的功能是如果PLC的系统时间进入到这个时间段内(从2月7日16点39分开始至2月7日16点40分为止) 变量Q输出为1。
其中输入变量c用2进制显示,含义是周一至周五,其余输入变量用十六进制显示含义依次是:
变量a---开始的日期2月7日;
变量b---结束的日期2月7日;
变量d---开始的时间16点39分;
变量e---结束的时间16点40分;
是否有帮助?