我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Unity软件中将数组地址写成拓扑地址的格式如%I*.*.*,为什么会被提示拓扑变量不正确?
问题描述:
在Unity软件中将数组地址写成拓扑地址的格式如%I*.*.*,为什么会被提示拓扑变量不正确?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在Unity软件中如果是对Quantum编程,会出现题目中的错误。此时需要将地址改为IO模块对象中的状态RAM列中的地址%I*即可。对于M340和Premium系列的PLC ,数组地址直接写成拓扑地址%I*.*.*的格式,系统不会出现上述问题。