我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity平台下PLC的CPU在机架中的位置是固定的么?
问题描述:
Unity平台下PLC的CPU在机架中的位置是固定的么?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Untiy平台下有3款PLC,分别是Quantum、Premium、M340。
对于Quantum系列PLC,CPU可以占用机架中的任意位置;
对于Premium系列PLC,如果配置单槽电源,CPU可以配置在插槽0或者1处,如果配置双槽电源,CPU配置在插槽1处;
对于M340系列PLC,CPU必须在插槽0处。