Unity中将原项目的变量表导出为.TXT文件,然后在新项目中导入,为什么DDT变量都没导过来?新老项目中变量表右上角的DDT选择框都已勾选。
问题描述:
Unity中将原项目的变量表导出为.TXT文件,然后在新项目中导入,为什么DDT变量都没导过来?新老项目中变量表右上角的DDT选择框都已勾选。所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
DDT类型不能通过先导出再导入变量表的方式实现项目间复制,请右键原工程项目浏览器中的“导出的数据类型”,选择“导出”,导出格式为.XDD文件。然后在新项目的“导出的数据类型中”选择导入即可。
是否有帮助?