Unity Pro中定时器功能块TON、TOF、TP的时间值最大能设置成多少?
问题描述:
Unity Pro中定时器功能块TON、TOF、TP的时间值最大能设置成多少?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
Unity Pro中定时器功能块TON、TOF、TP的PT管脚是TIME类型的变量,表示以ms为单位的时间。此类型以32位编码,即最大值为:(2^32-1)毫秒,即4294967295毫秒,约为49天。
TIME类型具有以下单位:天(d)、时(h)、分(m)、秒(s)、和毫秒(ms)。TIME类型的数值由T#、t#、TIME#、time#后接上述类型的组合来表示,例如T#5d20h8m52s300ms。
下表按允许的时间单位显示了几种输入 Time 类型的最大值的可能方法:

是否有帮助?