我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Unity Pro软件中,状态栏显示“HMI只读模式”,此时无法对项目进行更改。怎么办?
问题描述:
在Unity Pro软件中,状态栏显示“HMI只读模式”,此时无法对项目进行更改。怎么办?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

需要重新打开该项目的后缀名.STU的程序文件,并且在“打开”窗口中,不要选择“以只读模式打开项目”前的选项。
则此时,打开的项目就为“HMI读写模式”,就可以对项目进行改动了。

在“HMI只读模式”下,是不允许对应用程序进行任何保存的。