我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity中使用PID功能块,是否集成了调节曲线功能?操作员屏幕库中的PID手操器能否实现上述功能?为什么手操器调出来后显示只读而不能修改参数?
问题描述:
Unity中使用PID功能块,是否集成了调节曲线功能?操作员屏幕库中的PID手操器能否实现上述功能?为什么手操器调出来后显示只读而不能修改参数?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

可以使用操作员屏幕库中的PID手操器实现该功能。如果要修改参数,需要到以下路径

C:\Program Files\SchneiderElectric\UnityPro\OSLib\Res\2052中把OSLibDefault_2052.bib文件的属性“只读”前的对勾关掉即可。