我们今天能为您提供什么帮助?

Modicon M340 电源模块上Reset按钮电源模块有什么功能?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

Modicon M340 电源模块上Reset按钮电源模块有什么功能?

按该按钮,会触发:

  • 按下按钮时,电源模块停止机架电源,电源模块上OK LED灯熄灭,机架上所有模块被断电,报警继电器触点断开。

  • 释放按钮时,电源模块恢复机架电源,电源模块上OK LED灯亮,机架上所有模块被重新上电,报警继电器触点闭合。

  • 对应用程序而言,该操作触发了一次冷启动。