我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMXEHC0800增量编码器连接
所属产品线:
Modicon M340

解决方法:


1.建议按照输入的频率来确定可调整的滤波,因为借助可调整的滤波,可以不必使用屏蔽电缆。

2.如果是编码器或没有可调整滤波的高速传感器,那么建议使用与15路和16路连接器相连的屏蔽电缆。

3.在没有可调整滤波,并且干扰很严重的环境中,建议使用BMX XSP 010电磁保护套件来连接屏蔽装置。建议使用一个专用24V直流电源,并且使用屏蔽电缆来连接电源和模块。

4.需使用一个快速熔断器来保护模块和电子设备,以防止电源极性反转。