问题描述:
为什么BMXNOM0200模块使用Input_char指令接收字符串时,报告字中的交换号为0?所属产品线:
Modicon M340解决方法:
BMXNOM0200模块接收到字符串信息时,会存储在内部的缓冲区中,NOM模块Input_char指令将缓冲区中的信息发送给CPU。当NOM模块缓冲区中为空时,执行Input_char指令,报告字中的交换号即为0 。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
BMXNOM0200模块接收到字符串信息时,会存储在内部的缓冲区中,NOM模块Input_char指令将缓冲区中的信息发送给CPU。当NOM模块缓冲区中为空时,执行Input_char指令,报告字中的交换号即为0 。
是否有帮助?