我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何使用HMI给BMXNOM0200模块设置Modbus从站地址?
问题描述:
如何使用HMI给BMXNOM0200模块设置Modbus从站地址?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

BMXNOM0200模块支持“外部”方式给Modbus端口设置从站地址,可以使用此功能,实现在HMI中给NOM模块设置Modbus从站地址。步骤如下:

1、  在NOM模块的Modbus从站地址设置中激活”External”选项。

2、  将从站地址存储到 %MWr.m.c.25。

3、  设置位 %MWr.m.c.24.7。

4、  使用 WRITE_CMD 将地址发送到模块通道。

5、  检查%MWr.m.c.1.1 位为0,表示无错误

使用电源模块上的reset按钮,或者给CPU重新下载程序后,新地址生效。