我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340 Canopen通讯,如何设置Canopen从站设备断电重启后相关设置参数保持断电前数据?
问题描述:
M340 Canopen通讯,从站设备某些参数设置为非初始值,并设置断电保持后,将设从设备与M340 CPU连接,此时从站设备断电重启M340 CPU SDO读取到的相关参数数值均返回到初始值,即使CPU为空也是如此。

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

出现标题描述故障现象的原因是在Unity软件中Canopen从设备的Bootup选项卡的“启动过程配置”界面中“恢复”参数项设置使用了默认的“恢复所有参数”。如果需要Canopen从设备断电重启后相关设置参数保持断电前设置,需将“恢复”参数项设置为“不恢复”。