我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMXMSP0200在实现事件激活功能时需要注意什么?
问题描述:
BMXMSP0200在实现事件激活功能时需要注意什么?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

注意在完成事件的设置时,一定要将%QWr.m.c.0(INT)的第0位或第1位置“1”用来激活不同的事件源。这时在事件源确认状态字%IWr.m.c.12中反馈相同的数值来反映激活成功。