我们今天能为您提供什么帮助?

M340与第三方设备Canopen通讯,使用PDO通讯没有问题,但使用SDO写操作始终报错误代码16#2BFF,如何解决?

问题描述:
M340与第三方设备Canopen通讯,使用PDO通讯没有问题,但使用SDO写操作始终报错误代码16#2BFF,如何解决?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

M340 CPU使用指令通过SDO进行写变量操作时,需要正确的设置管理字表区的第四个字。如果出现使用PDO通讯没有问题,但使用SDO写操作时错误,并报错误代码16#2BFF,那么极有可能与第四个管理字的错误输入有关,请先确定实际通讯的字数,并将其转换成Byte数量设置于第四个管理字中。