我们今天能为您提供什么帮助?

M340的I/O模块能不能不采用拓扑地址,而是将其映射到STAT RAM采用逻辑地址,如能,如何实现?

问题描述:
M340的I/O模块能不能不采用拓扑地址,而是将其映射到STAT RAM采用逻辑地址,如能,如何实现?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

M340的I/O模块不一定必须采用硬件拓扑地址,也可以将其映射到STAT RAM采用逻辑地址,具体操作步骤如下所示:

1、 硬件配置界面双击I/O模块,下一级界面中选择I/O模块型号,点击存储器选项卡,

2、 在存储器管理中设置“混合拓扑和状态RAM”复选框,在状态RAM栏设置起始地址即可。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------