我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340 使用AMI0410的模拟量模块IODDT里面ALIGNMENT_OFFSET (校正偏移值)的作用是什么?
问题描述:
M340 使用AMI0410的模拟量模块IODDT里面ALIGNMENT_OFFSET (校正偏移值)的作用是什么?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

“校正”过程是指在特定操作点周围消除用指定的传感器观测到的系统偏移量。此操作是对与过程有关的误差的补偿。因此,更换模块不需要重新进行校正。但是,更换传感器或更改传感器的操作点后,则需要重新进行校正。