我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340使用Data_Exch指令,通过TSXETG100网关读取Modbus设备时,ADDM管脚如何填写?
问题描述:
M340使用Data_Exch指令,通过TSXETG100网关读取Modbus设备时,ADDM管脚如何填写?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

Data_Exch通过ETG100Modbus设备通讯时,ADDM管脚需要填加TCP.MBS关键字,例如:'Ethernet_1{192.168.10.22}3.TCP.MBS'。其中“Ethernet_1”为M340上以太网网络地址;“{192.168.10.22}”为ETG网关地址;“3”为Modbus设备地址。