M340 CPU最多可以支持多少个专用通道?
问题描述:
M340 CPU最多可以支持多少个专用通道?所属产品线:
Modicon M340解决方法:
BMXP341000模块最多可以支持20个专用通道,BMXP342*模块最多可以支持36个专用通道。专用通道包括:
BMX EHC 0200 计数模块(2 通道), BMX EHC 0800计数模块(8通道), BMX MSP 0200 运动控制模块(2通道), BMX NOM 0200 串行链路模块 (2通道) 和 BMX NOR 0200H RTU 通讯模块 (1通道)。
例如, 当BMX NOM 0200 串行链路模块上的2个通道都同使用时,BMXP341000模块最多可以支持10块NOM模块。
是否有帮助?