M340 CPU使用GET_TS_EVT_M功能块与本地子站中的BMXERT1604T通讯时,ADR管脚如何填写?
问题描述:
M340 CPU使用GET_TS_EVT_M功能块与本地子站中的BMXERT1604T通讯时,ADR管脚如何填写?所属产品线:
Modicon M340解决方法:
GET_TS_EVT_M功能块的ADR管脚需要使用ADDM功能块,如下所示:

ADDM功能块的IN输入管脚(‘0.3.0.sys’)含义如下:
0:机架号,ERT模块位于本地0号机架
3: 槽号,模块位于3号槽位
0: 通讯端口号,BMXERT1604T模块设置为0
sys: 用于规定工作站服务器系统的关键字
是否有帮助?