我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMX ERT 1604 T 模块需要使用什么功能块编程?
所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

BMX ERT 1604 T 模块可以与 Modicon M340 CPU Quantum CPUX80 IO上)配合使用:

- M340CPU需要使用 GET_TS_EVT_M功能块编程,与本地子站中的BMXERT通讯,读取ERT模块中的事件缓冲区;

-QuantumCPU需要使用 GET_TS_EVT_Q功能块编程,与X80 IO子站中的BMX CRA 312 10 模块或BMXERT通讯,读取CRAERT模块中的事件缓冲区。