我们今天能为您提供什么帮助?

M340和第三方设备使用DATA_EXCH进行MB 06码通讯,客户在EMIS管脚数据写不进去,并在RECP管脚显示一个数字902,这是什么意思?如何解决?

问题描述:
M340和第三方设备使用DATA_EXCH进行MB 06码通讯,客户在EMIS管脚数据写不进去,并在RECP管脚显示一个数字902,这是什么意思?如何解决?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

使用DATA_EXCH进行MB 06码通讯时如果通讯正常,将在RECP管脚参数中 (RECIEVE_DATA)显示与EMIS参数设置完全相同数据回显。如果通讯错误,将在RECP管脚参数中的第一个字显示错误代码,本例中显示10#902即16#0386,其低字节16#86为功能码回显,该功能回显码在正常06码的基础上加了16#80表明为06码的异常码回显,高字节的16#03为通讯异常码显示的原因,16#03码的原因是通讯数据值错误。