我们今天能为您提供什么帮助?

BMX NRP 0200与BMX NRP 0201的异同?

问题描述:
BMX NRP 0200与BMX NRP 0201的异同?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

BMX NRP 020• 光纤转换器通过光缆在 2 个或多个 Quantum EIO 节点或网段之间提供通讯。
每个光纤转换器都具有 2 个 Ethernet 网络接口和 2 个光纤接口,用于从铜芯缆线到光缆以及从光缆到铜芯缆线的介质转换。
根据光纤接口,有 2 种型号的 M340 光纤转换器:

将具有多模光纤的 BMX NRP 0200 用于最多 1.24 英里(2 千米)的距离。
将具有单模光纤链路的 BMX NRP 0201 用于最多 9.32 英里(15 千米)的距离。
BMX NRP 020• 光纤转换器是不带网络管理功能的简单网络设备。因此,这些模块不支持通过背板连接器进行通讯。 从机架供电。