BMXCRA31200与BMXCRA31210的区别?
问题描述:
BMXCRA31200与BMXCRA31210的区别?所属产品线:
Modicon M340解决方法:
BMXCRA31200此适配器模块没有服务端口或时标功能,仅支持 Modicon X80 模拟量和数字量模块。
而BMXCRA31210具有服务端口和时标功能,此适配器模块除了支持Modicon X80 模拟量和数字量模块还支持专用模块和CCOTF.
注:专用模块是BMX ERT 1604T,BMX EHC 0200,BMX EHC 0800,BMX NOM 0200(每个子站最多4个)。
CCOTF是指允许在“运行”模式下修改PLC I/O 配置。
是否有帮助?