我们今天能为您提供什么帮助?

用第三方上位机通过Modbus RTU协议与M340通讯,为了防止冲突,请问离散量输出和模拟量输出与0x、4x地址的对应关系在哪里能看到?

问题描述:
用第三方上位机通过Modbus RTU协议与M340通讯,为了防止冲突,请问离散量输出和模拟量输出与0x、4x地址的对应关系在哪里能看到?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

M340中的%I%Q%IW%QW0x1x3x4x区域没有重叠,只以物理拓扑地址的形式存在,如果想读取外部IO的数据,必须通过程序映射到0x4x中。