我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
客户使用博图TIA V13 调用=S=提供的 PLCopen Library LXM32 Profibus库时,程序编译时出错?
问题描述:
客户使用博图TIA V13 调用=S=提供的 PLCopen Library LXM32 Profibus库时,程序编译时出错?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

因为功能块加密的原因,必须先导入UDT (Axis_Ref_LXM32),然后再导入功能块编译就没有问题了。