我们今天能为您提供什么帮助?

客户使用LXM32和Siemens Step7进行Profibus通讯,客户问是否有参数可以将绝对值编码器的位置值清零?

问题描述:
客户使用LXM32和Siemens Step7进行Profibus通讯,客户问是否有参数可以将绝对值编码器的位置值清零?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

如果希望通过伺服方面操作要进行寻原点操作,用户还可以使用MC_Setposion完成这个任务。