我们今天能为您提供什么帮助?

如何处理LXM32A的E733F故障?

问题描述:
如何处理LXM32A的E733F故障?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

E733F:amplitude of encoder analog signals too low,编码器模拟信号幅值过低。
如果客户自制电缆容易导致此故障。检查伺服电机的编码器电缆,检查编码器电缆是否受到强干扰。如果伺服电机编码器或伺服电机的编码器口损坏,也会报此故障。