问题描述:
客户使用Somove储存的LXM32固件版本是V1.18,现在客户收到驱动器是1.20版本的,可以使用原来的文件下载吗?需要补丁吗?所属产品线:
Lexium 32解决方法:
可以把V1.18的设置下载到1.20版本驱动器中,两者是兼容,另外2014年6月Somove1.10.1版本已经发布,建议用户使用这个版本。
如果用户使用的是Somove V2.0以上版本,则只需更新DTM文件即可。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
可以把V1.18的设置下载到1.20版本驱动器中,两者是兼容,另外2014年6月Somove1.10.1版本已经发布,建议用户使用这个版本。
如果用户使用的是Somove V2.0以上版本,则只需更新DTM文件即可。
是否有帮助?