我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BSH1402T和BSH1404P的动力接头在旧的手册(V1.0)中注明是M23的,而在新的手册(V2.02/2.03)中表述为M40。如何理解?
问题描述:
BSH1402T和BSH1404P的动力接头在旧的手册(V1.0)中注明是M23的,而在新的手册(V2.02/2.03)中表述为M40。如何理解?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

BSH1402T和BSH1404P确实存在动力电缆接头升级的问题。其原因是M23接头标称的可以承受的最大连续电流是18A。但是新的BSH1402T的连续电流是22.3A,  BSH1404P的连续电流21.5A,已经超出了该接头的限制,所以更换为M40的大接头。现在已经以后可以购买的产品都是按照这种规则。