我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Lexium32使用Lexium CT连接LXM32驱动器,提示“使用PowerSuite 3连接”,如何解决?
问题描述:
Lexium32使用Lexium CT连接LXM32驱动器,提示“使用PowerSuite 3连接”,如何解决?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

使用了错误的模块连接设备,打开软件安装目录(默认为C:\Program Files\Schneider Electric\Lexium CT\commontools\EN),使用正确模块连接设备:

M1.exe - ILx1 drives (old IclaEasy);

M2.exe - LXM05 / SD3 / ILx2 (Old BLCT);

M3.exe - LXM32。