我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
客户使用 DCOMSTATUS的第 13 位, 但是这个位并不总能准确的显示出驱动器故障,为什么?
问题描述:
客户使用 DCOMSTATUS的第 13 位, 但是这个位并不总能准确的显示出驱动器故障,为什么?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

为了能正常显示估在,此状态必须与 0-3, 5 和 6 位一起使用,这样才能正确的显示驱动器的状态,例如 6表示 "Operation enable", 7 代表 "Quick stop active".  You should program it as shown in the table (see attachments).

Bit 13为1表示如果不将此错误清除将无法继续工作,也就是说,故障必须是故障等级1或故障,用户碰到了一个报警,故障等级为0。