我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine编程自定义功能块装入库时,报错“未知操作符”怎么处理?
问题描述:
Somachine编程自定义功能块装入库时,报错“未知操作符”怎么处理?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

查看定义功能块的POU中,默认支持的功能类型为:功能块(已定义的)、关键字(加减乘除等)、转换操作符三种类型,其余功能块不在该范围之列,所以报错。

找到所需添加的的功能块所在的库,先在库管理器中添加库,然后再添加功能块,即可正常使用该功能块。

也可以采取在某个项目中新建POU,选择“功能块”【POU(FB)】的形式。该种方式下已添加CPU,添加CPU时相应的默认库会自动添加进来。