我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
扩展板TMC4AI过滤器里只有过滤等级最长、最短,其具体值是多少?
问题描述:
扩展板TMC4AI过滤器里只有过滤等级最长、最短,其具体值是多少?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

如图所示:不同等级对应不同值:

Filter efficiency

Filter Level

Corresponding  K value

No filtering

0 0

Smooth filtering

1

2

0.750

0.875

Average filtering

3

4

0,937

0,969

High filtering

5

6

0,984

0,992