STBPDT配电模块中标准型与经济型有什么区别?
问题描述:
STBPDT配电模块中标准型与经济型有什么区别?所属产品线:
Modicon Advantys STB解决方法:
有两点不一样:
1. 它们的容量不一样。
2.标准型配电模块输入输出电源是分开的,需要单独接线。而经济型是集合在一起的。
参数如下:
| 型号 | 区别1最大电流(A) | 区别2接线方式 | |
| 标准型 | STBPDT3100 | INPUT 4(30°C) 2.5 (60°C) OUTPUT 8 (30°C) | 标准型INPUT和 OUTPUT独立接线 |
| STBPDT2100 | INPUT 5(30°C) 2.5 (60°C) OUTPUT 10(30°C) | ||
| 经济型 | STBPDT2105 | 输入/输出 4 (30°C) 2.5 (60°C) | 经济型接线在同一位置 |
| STBPDT3105 |
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。