我们今天能为您提供什么帮助?

在安全PLC中,140 SDI 95300S 模块为16点开关量输入模块,为什么在软件中配置时需要7个字?

问题描述:
在安全PLC中,140 SDI 95300S 模块为16点开关量输入模块,为什么在软件中配置时需要7个字?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

这7个字分别代表不同的内容:

第一个字包含16个通道的数值

第二个字包含通道接线问题

第三个字包含通道的状态 (有效/无效 通道)

第四个字包含供电电源状态

第五和六两个字被模块使用(CRC)

第七个字为健康状态字