Twido本体控制器内部电池及外部电池的规格是什么?
问题描述:
Twido本体控制器内部电池及外部电池的规格是什么?所属产品线:
Twido解决方法:
1、备用内部电池的规格(所有本体控制器均有一块不可拆卸的内部电池,不可单独订购)
时间:电池完全充满电后,温度为 25°C (77°F) 时,大约 30 天。
电池类型:不可互换的锂蓄电池
充电时间:从总负载的 0% 到 90 %,大约 15 小时
工作寿命:10 年
2、备用外部电池的规格(仅 TWDLCAA40DRF 和 TWDLCAE40DRF 系列一体型控制器带外部电池盒)
时间:在以下条件以及 25°C (77度F) 的温度条件下,大约是 3 年(内部备用电池已充满电;本体始终接通电源,没有停机或停机时间较短)
电池类型:½ AA,3.6V 锂电池
型号: TSXPLP01 (Tadiran, TL-5902)
请注意,外部电池必须由用户单独购买。Twido 控制器的包装中不包括外部电池。
是否有帮助?